请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2961 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、
您好!
我的客户将 BQ40Z50和 BQ2961用于移动电源应用。 到目前为止、它们遇到了功耗问题、关断时仍有8mA 电流。 故障排除后 ,
它最终位于 R169、如下图所示。 通过将 R169从100Ω Ω 更改为100kΩ,Ω、电流降至540uA。 BTW 通过检查其设计、他们完全遵循了 TI 参考设计
MOS 等分立 式元件的微小差异。 在 TI 设计中也使用了 BQ296103,但我的客户使用的是 BQ296106。 请建议您是否有一些想法来帮助解决此问题。 谢谢。