This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40428与 TPS40425兼容

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001647/tps40425-tps40428-compatibility-with-tps40425

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40428

尊敬的 TI 团队:

1)。 我们计划使用 TPS40428代替 TPS40425、TI 提供了 TPS40425编程文件中用于 TPS40428的更改列表。

由于 TPS40425中的 PEC 为真、我不需要更改 TPS40428的结束70、B4和 EC? 只需将0x133070更改为0x130170?

例如:

108 WriteWord、0xE0、0x133070     >>>>>  WriteWord、0xE0、0x130170

108  WriteWord、0xE0、0x1330B4   >>>>>  WriteWord、0xE0、0x1301B4

108 WriteWord、0xE0、0x1330EC   >>>>>  WriteWord、0xE0、0x1301EC

2)。 是否有办法通过软件区分 TPS40425和 TPS40428?

e2e.ti.com/.../7536.TPS40425_5F00_replacment_5F00_procedure_2D00_editing_5F00_csv_5F00_file.pptx

e2e.ti.com/.../1st.csv

e2e.ti.com/.../2nd.csv

e2e.ti.com/.../3rd.csv

此致、

Amit Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    PEC 字节包括数据、寄存器地址和器件地址。 因此、如果您更改其中的任何一个、您也需要更新 PEC 字节。 这些 CSV 文件没有嵌入式地址、因此我需要您告诉我系统中 TPS40425/8的目标地址、以便计算正确的地址。  

    例如、对于地址 56D、写入此命令的字节为  

    =  

    0x70><0xE0><0x13><0x30>... PEC 字节为0x70

    使用0x1301重复此练习  

    =  

    0x70><0xE0><0x13><0x01>...  PEC 字节为0x93

    2-您可以读取0xFC 命令来区分它们。  

    TPS40425:0x00C3

    TPS40428: 0x01E0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢。

    请在我们的电路板中查找 TPS40425的地址:

    108 WriteWord、0xE0、0x133070     >>>>>  WriteWord、0xE0、0x130170 ->地址:0x3B

    108  WriteWord、0xE0、0x1330B4   >>>>>  WriteWord、0xE0、0x1301B4 ->地址:0x3C

    108 WriteWord、0xE0、0x1330EC   >>>>>  WriteWord、0xE0、0x1301EC ->地址:0x3E

    您是否在 TI 网站上安装了 PEC 计算器、以便我们可以自行完成此操作?

    此致、

    Amit Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI.com 上没有、但这里有一个很好的在线计算器。  http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html 

    对于 PEC 字节、使用:CRC8、预定义 CRC8 (多项式0x7、初始值0x0、最终 XOR 值0x0)、并以字节形式输入 CRC 数据。 我粘贴了下面第一个示例的屏幕截图。 该站点还提供了一篇有关编写 PEC 计算代码的深入文章。  

    108 WriteWord、0xE0、0x133070     >>>>>  WriteWord、0xE0、0x1301E7 -> 地址:0x3B

    108  WriteWord、0xE0、0x1330B4   >>>>>  WriteWord、0xE0、0x130123 -> 地址:0x3C

    108 WriteWord、0xE0、0x1330EC   >>>>>  WriteWord、0xE0、0x13017B -> 地址:0x3E

     以前

    之后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速响应!!

    此致

    Amit Kumar