This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:如果使用 TPS22917替代升压转换器、则泄漏电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22917, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000765/tps61021a-current-leakage-if-using-tps22917-for-substitute-of-boost-convert

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

您好、先生、

我负责物联网项目。 我计划在 节能模式下使用 TPS22917绕过电池电压。

这是原理图、如果系统保持 PSM 模式 、升压转换器(TPS61021A)将被切断、然后电池将直接通过 TPS22917提供电源。

我想确保电流泄漏是否发生在 TPS61021A Vout 的作用下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您可以重新表述问题吗? 我不知道你要问什么。 这是关于 TPS22917还是 TPS61021A 的问题?

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    我想知道是否下拉 TPS61021A 的 EN 引脚、然后上拉 TPS22917的引脚。 功率3V8是否会灌入 TPS61021A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我已将此主题移至负责 TPS61021A的团队。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    在 TPS61021A EN 引脚断开的情况下、流入 VOUT 引脚的 TPS61021A 泄漏电流为1uA (典型值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢您的确认。