This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:Excel 计算器最小输出电容

Guru**** 2513785 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001476/lm5060-q1-excel-calculator-minimum-output-capacitance

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

您好!

我对 Excel 电子表格有疑问、其中指出我们需要10uF 的最小输出电容、但不确定在关闭时防止中断的注意事项。 您能帮助解释一下吗? 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出电容有助于在关断事件期间降低输出电压的压摆率、从而减小由于路径电感导致的 Vout 向负电压的摆幅。

    如果需要更多的澄清、请告诉我。

    此致、

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢快速响应。

    我想澄清的是如何决定我们是否需要输出电容、以及为什么 Excel 工作表不允许我放置0uF。 当我浏览数据表时、它在第8.2.1.2.5节中提到并非所有应用都需要输出电容、但电子表格迫使我在该单元格中至少放置10uF 的电容。 我不确定 Excel 电子表格中是否存在使用"负载电容"(可能是负载处的本地电容)与输出电容(LM5060输出端的本地电容)的差异。

    现在、客户设计没有输出电容、因此我们无法在电子表格中查看强制我们执行10uF 时的所有内容。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出电容要求/需求主要由负载驱动。 请使用随附的解锁版本并继续。

     e2e.ti.com/.../3122.LM5060-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

    此致、

    Rakesh