This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803EA29EVM:EN 引脚检查

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000330/tlv803ea29evm-en-pin-check

器件型号:TLV803EA29EVM
主题中讨论的其他器件:TLV803E

尊敬的 TI 团队:

我在设计中实现了 TLV803EA29DPWR 监控器作为 LDO 的 EN 控制、如下所示:

PCB 已到达、我可以看到、即使 R_BAT 电压降至2.9V (即监控器的阈值)以下、EN 引脚仍保持高电平。

 

您能否检查此处是否缺少内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pini、

    您是否有任何显示 R_BAT+、R_LDO_EN 和 R_VDD33的示波器照片?  您是否尝试将 R_BAT 降低到2.9V?  TLV803E 的输出是否触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pini、

    是否有任何更新?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pini、

    如果我已经回答了您的问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!