This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL432LI:1mA 以上所有 ATL431LI、ATL432LI 器件的稳定性边界条件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI, ATL432LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000275/atl432li-stability-boundary-conditions-for-all-atl431li-atl432li-devices-above-1-ma

器件型号:ATL432LI
主题中讨论的其他器件:ATL431LI

你(们)好  

用于替换二极管 AS431、EAU 约为600k/Y、在我的客户应用中、曲线 A 表示基准电压、

R=10k 、CL=0.1uF、Vbatt 大约为13~20V、但0.1uF 在 TI ATL431LI 的无法工作区域内、我的客户需要知道这种传导存在任何风险。 谢谢。  

TI / ATL432LI

二极管/AS431、稳定区域内为0.1uF

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AS431.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    用于设置阴极电流的电阻器值是多少?VKA 电压是多少?  请参阅以下内容:

    如果阴极电流大于2mA 且电压 VKA 大于10V、则设置应保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    电阻器组为10K、而 IKA 约为1mA。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    您知道 R1和 R2的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我的客户应用是曲线 A。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果他使用 ATL431LI、电路将不稳定。  客户能否通过将 R 从10K 降低到1K 来增大电流?  还是将负载电容增加到2.2uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您对此问题是否有任何信息或计算? 谢谢。

    此致

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    假设客户的输出电容为0.1uF、电流约为1mA、且 VKA= Vref、则该应用在下面的黑色曲线下运行。  此曲线下的任何内容都被视为"不稳定"。  解决方案不在曲线下、因此有多种选项可供应用增加工作电流或增加负载电容。  

    让我们再看一下下图、我已经指出、如果输出负载电容增加到2.2uF、则运行点不再位于曲线下方、应用处于"稳定区域"。  我希望这对您有意义。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!