大家好、
我的一位客户 将开始大规模生产新产品、新产品使用 TL431BIDBZ。
但由于没有库存、很难在大规模生产开始日期之前交付器件。
他们认为使用 TL431BQDBZRQ1而不是 TL431BIDBZ、因为 TL431BQDBZRQ1可以在截止日期前交付。
因此、他们有以下问题。 请给我回复。
问题1. TL431BQDBZRQ1内部芯片是否与 TL431BIDBZ One 相同?
问题2. 是否可以在不更改任何外设部件的情况下将 TL431BIDBZR 替换为 TL431BQDBZRQ1?
非常感谢您的答复。
请注意、
Kazuya。