This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:COUT 选择

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002000/tps25947-cout-selection

器件型号:TPS25947

大家好、

我的客户考虑使用 TPS25947并有一些问题。

  1. 我们应该如何选择 Cout 的值?
    我认为总 Cout 取决于下游 DCDC 的输入电容、但我想知道如何选择靠近 TPS25947 OUT 引脚的 Cout。
  2. 客户不使用 PG/PGTH 或  AUXOFF/FLT 引脚。 如果这些引脚未使用、我们应该如何终止这些引脚?
    是否可以保持悬空?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    TPS25947的输出电容完全基于系统级要求。 为了去耦合目的、您可以考虑 在 TPS25947的输出端使用最小0.1uF - 1uF 的电容。

    2.是的、  如果未使用、您可以使 PG/PGTH 或 AUXOFF/FLT 引脚保持悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    注意到。

    感谢您的快速响应!

    此致、

    Shota Mago