This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:使用 tps92513驱动器 IC 通过外部 MOSFET 进行非线性调光

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998617/tps92513-non-linear-dimming-by-external-mosfet-using-tps92513-driver-ic

器件型号:TPS92513

大家好、我们是 LED 照明的制造商。 我们使用 tps92513驱动器 IC 开发 LED 灯泡。 通过外部 MOSFET 电路非线性调光( PWM 10%抽取80mA、20%-120mA、30%-200mA、40%-260mA、仅40%至100%变化260-300mA (稳定)、电流限制-300mA、LED -6.5V/300mA)时,我们会遇到问题。

请帮助我们解决该问题。  

此致  

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于更努力的一天是5.1到5.5、我们的专家将于5.6回答您的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Driver-Board.pdf

    您好!  

    已附加原理图、LED 连接和在 DSO 上捕获图像。

    25、50、75和100%调光的阳极和阴极点之间的图像。

    由 Q1、Q3、Q5、Q7 MOSFET 调光时的问题。  

    谢谢、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    您能否清楚地标记上述波形? 谢谢!

    BTW、TPS92513是峰值电流控制模式器件、分流 FET 调光性能可能不好。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际上、我们已经设计了具有蓝牙控制器的完整灯泡。 此外、FCC 测试通过但高于问题未进入设计阶段。 请帮助我们完成此产品。  

    请帮助我们提高这一性能。  

    黄色波形为阳极和红色,表示 LED 阴极。

    谢谢、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际上、我们已经设计了具有蓝牙控制器的完整灯泡。 此外、FCC 测试通过但高于问题未进入设计阶段。 请帮助我们完成此产品。  

    请帮助我们提高这一性能。  

    黄色波形为阳极和红色,表示 LED 阴极。

    谢谢、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在等待答复。 请回复。  

    此致、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请帮助您继续关注此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    您能否降低外部 FET 开关频率以查看是否有任何改进?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们尝试了4kHz、2khz1khz、250Hz,但没有改进。  

    此致、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请帮助您继续关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们正在等待回应。 请回复。  

    此致、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请帮助您继续关注此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    有一些 建议可能会有所帮助。 1)。 用较大的值更改 C3、X7R 更好。 2)。 向这四个 MOSFT 栅极信号添加相移、相移应为0/90/180/270。 3)。 保持较低的外部 MOSFET 开关频率。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1)我们已将 C3值提高到220uf、但未找到改进;2)我们遇到单个 MOSFET 的问题、另一个是保持关闭(我们没有在4通道信号中应用相移);3)我们已将外部中点 PWM 信号频率降低至4K、2k、1k、500Hz、250125,60hz、但仍有改进。  

    请提供更多建议。  

    谢谢、  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、您能在这种情况下提供帮助。