This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:TPS53513RVER GATE 宽度

Guru**** 2510155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000992/tps53513-tps53513rver-gate_width

器件型号:TPS53513

你(们)好

您能告诉我 TPS53513RVER 的处理能力吗?我的客户想知道芯片的"nm"有多大、我看到了网站、但是它显示了"multiple"、那么您能告诉我 多350nm 或400nm 的含义吗?

提前感谢您

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您在哪里可以看到流程的"多个"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    URL 是 TI 的私有 URL、我认为它不能在论坛上公开、因此请参阅下图、

    我的客户问我问题、但 我在 URL 上只找到多个问题、我认为 从哪里 获取都无关紧要。 请告诉我它有多少纳米。

    提前感谢您

    此致、

    William

    TI 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    David 正在检查、很快会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工艺几何体已通过电子邮件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    由于 David 已向您发送电子邮件、我们将关闭此主题。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的信息、这对我很有帮助。

    此致、

    William