This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:PWM 频率

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001513/tlc5947-pwm-frequency

器件型号:TLC5947

您好!

TLC5947中用于调光的12位 PWM 的频率是多少?

谢谢、

Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、该恒定电流阱能否支持 RGB LED、因为 VF 将会有所不同? 我的计划是使用串联电阻器来确保 Vout <= 2.0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    对于问题1、您可以参阅数据表中的第13页。 TLC5947与4MHz 内部振荡器集成。 12位 GS 数据包括4095步。 12位 PWM 的频率为4MHz、LED 的频率为4MHz/4095。

    对于问题2、灌电流可以支持不同的 VF LED、您可以串联一个电阻器以降低功耗。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    非常感谢!

    最棒的
    Mikael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

    如果有更多问题、请再次与我联系。 如果这解决了您的问题、请单击"已解决"。

    最恰当的考虑

    徐美奈