This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:和 TPS552882查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001907/tps55288-and-tps552882-inquiry

器件型号:TPS55288

您好!

你好。

我们的客户想知道 TPS55288 的工作方式是否与 TPS552882相同? 他们不知道这一点、因为 TPS552882没有 I2C 选项、但 TPS55288有。 我还想知道他们是否仍可以使用 TPS55288、而无需微控制器来设置电流和电压限制。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果客户使用 TPS55288、则需要使用微控制器将 OE (输出使能)位设置为1 (在模式寄存器中)、以便能够看到输出电压。 电压和电流限制由 I2C 命令设置。

    TPS552882不需要微控制器。 电路通电且 EN 引脚为逻辑高电平后、器件开始将输出电压调节至设置值。 谢谢。