This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1117, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001488/searching-ti-solution

器件型号:TPS784-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1117LM1117TLV767

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有可以与"zldo1117qgta"竞争的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我们为您安排一个额外的工作日、以便我们为您了解这一点、我们将很快再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    P2P 选项包括 TLV1117和 LM1117。 但是、如果不需要 P2P、最新器件 TLV767也可能存在竞争。

    此致、

    Prakash L

      ZLDO1117 TLV1117 TLV767 LM1117
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1 0.8. 1 0.8.
    输入电压(最大值)(V) 18 15. 16. 15.
    输入电压(最小值)(V) 2.7. 2.7. 2.5. 2.6.
    输出电压(最大值)(V) 5. 13.7 14.5. 13.8.
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 1.25. 0.8. 1.25.
    固定输出选项(V) 1.2、1.5、1.8、2.5、3.3、 5、ADJ 1.5、1.8、2.5、3.3、5 0.8、1.8、2.8、3.3、5 1.8、2.5、3.3、5
    使能 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 非陶瓷 陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 50 28. 53. 47.
    噪声(uVrms) - 411. 60 38.
    精度(%) 2. 3.75 1 3.
    VDO (典型值)(mV) 1100 1200 900 1200
    Iq (典型值)(mA) 4. 1.7. 0.05 5.
    热阻 θJA (°C/W) 73. 28. 60.1. 24
    最小封装面积(mm2) 22.75 16. 4. 16.
    封装类型 SOT-223、TO-252 DDPAK/TO-263、SON、SOT-223、TO-220、TO-220、 TO-252 HVSSOP、WSON DDPAK/TO-263、SOT-223、TO-220、TO-252、WSON