This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:OUT 引脚上的额定电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000748/tlv704-voltage-rating-on-out-pin

器件型号:TLV704
主题中讨论的其他器件: TPS7A24

客户使用 TLV70450 (24Vin 至5Vout)来获取霍尔传感器器件的偏置电源。 但是、在 TLV70450上电之前、外部电源为10V、电压为3ms、连接到 TLV70450的 OUT 引脚、以通知霍尔 IC 可以进入存储器烧录过程。  

TLV70450 OUT 引脚上的额定电压是多少? 它也是24V 吗?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    该器件的输出额定值仅为5V。 即使在短时间内在输出引脚上具有10V 电压也会有损坏器件或降低可靠性的风险。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题也从另一个帖子中得到了解答。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591201/tlv704-tlv70450-dfmea-shorts-opens/2172450#2172450

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason。 是否有与 TLV704规范类似的 P2P 器件?

    这适用于大型项目和大量项目。 我们需要您的支持。 谢谢。  

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于当前 IC 短缺、请通过电子邮件向我发送项目详细信息、包括数量和生产日期。 我们将尽最大努力引导您选择最佳选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    不存在可处理10V 的 P2P。 TPS709B50DBVR 是一个 P2P 选项、可处理高达7V 的输出电压。   除此之外,我将向他们展示 TPS7A24。

    此致、  
    Jason Song