This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:无法写入 I2C 寄存器 BQ7694003

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001787/bq76940-can-not-write-to-i2c-registers-bq7694003

器件型号:BQ76940

我们无法通过 I2C 总线写入 IC 寄存器、但我们可以成功读取 BQ7694003寄存器。 CRC 似乎是正确的。
系统为48V、电池的标称电压为3.7V。 C5X 和 C10X 上的电压分别以 GND 为基准、为17.5V 和35V。 REGSRC 电压为~15V。 C111、C112上的电压为3.2V、但 C112上的电压为~0.3V。

我们注意到的另一个问题是、当我们短接电池13和电池14时、IC 接地(引脚3)和电池0之间永久存在负-0.8V 电压。 我们在系统中确实有14节电池。 在本例中、所有电池为~3.6V、但第一个电池为2.7V、这听起来像是整个电池串被移位、我们确实看到欠压警报。 如有任何建议,请提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    Cell0是否连接到电路板上的 GND? 它需要这种连接-我们在 EVM 上使用网线。

    此致、

    Matt