This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电时是否可以禁用放电?

Guru**** 2516350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998393/bq40z60-can-discharge-be-disabled-while-charging

器件型号:BQ40Z60

我正在进行 PCB 设计、以管理受到 BQ40Z60评估板设计影响的4S 锂聚合物电池组。 对于我们的设计、我们希望 充电和放电互不相关。 因此、我的问题很简单:

是否有办法配置设置、以便在电池充电时禁用电池组放电? 例如、如果存在交流适配器、则禁用放电 FET? 也许是等效的东西?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    FET 与电池组一起工作的方式是、它们彼此串联并带有一个体二极管、以允许在另一个方向上充电。 为了在充电时不允许放电、您需要运行不同的电流路径、而不允许它们同时发生。

    在功能上有手动启用 FET 的命令、但这些命令用于生产线测试、不建议在现场使用。  

    没有任何功能可在正电流流动时强制 DSG FET 关断。

    谢谢、

    Eric Vos