This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池到 BQ25606泄漏

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001502/bq25606-leakage-from-battery-to-bq25606

器件型号:BQ25606

大家好、

如果我们正确理解数据表、则需要您的帮助:

通过关闭 BATFET 可暂停电池充电、BQ25606将由输入电源供电、 不会从电池消耗任何电流。  降压转换器 将运行、并能够维持 系统电压。 此时、我们假设没有 超出故障阈值(输入过压、电流限制)、并且转换器可以在无需电池支持的情况下维持系统负载(无需补充模式)。 换言之、根据第8.3.2节之后的内容、输入源已经足够好了。

当上述条件确实适用时、 我们的问题是、如果 BATFET 在充电暂停模式下关闭、是否存在从电池到 BQ25606的泄漏电流路径?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jejomar、

    我相信您要查找的数据是数据表中有关充电器处于降压模式时 IBAT 泄漏的第7.6节:


    此致、

    Wyatt Keller