This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:安全10h 定时器扩展

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998554/bq24092-safety-10h-timer-extension

器件型号:BQ24092

在5度环境条件下、安全10h 定时器延长了两次(大约20h)。

行为是否正确?

如果是、为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速充电计时器固定为10小时、可通过进行热调节、IN-DPM 或 USB 中的电流限制来实时增加。 在这些模式下、定时器时钟会减慢2倍、导致时钟计数为快的一半

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速回复。

    我在数据表中找到了这句话、但我不清楚这种寒冷环境中会发生什么情况。

    在这种情况下、两次都是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查一下这种情况。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以提供任何数据记录或显示20小时的波形? 如 Nick 所述、这可能是由于 INDPM 或 USB 电流限制造成的。  

    在本例中、TS 引脚电压是多少?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我没有任何数据记录、只是计算了充电持续时间。

    在我的情况下、我不使用 USB、输入电压高于4.5V、因此我不认为它会导致 INDPM。

    测试条件下为5deg。 因此、我认为 TS 引脚电压可能约为22k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在对此进行一些测试、您可以在几天内得到响应。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    定时器不会单独扩展到0-10C 区域。 我们隔夜运行了多次测试以确认这一点。  我需要查看一些日志以查看此处是否有其他内容(输入电压、TS 电压将是良好的)。

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    在这种寒冷条件下、我们使用直流电源作为输入电压。 因此、这会很好。

    如果 TS 与蓄电池的连接不稳定、是否会发生?

    这意味着 当 TS 连接重复连接和断开条件时、10h 计时器会频繁复位、最终延长10h 计时器。

    还有一个问题、

    如果 TS 信号未连接、充电行为是否会持续到充电电流达到终止电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     通过循环输入电源或进入/退出 TTDM (悬空 TS 引脚)、可重置10小时计时器。 因此、如果 TS 引脚不稳定、则可能会重置计时器。  

    当 TS 引脚悬空时、这是 TTDM 并且终止/计时器被禁用、器件将逐渐下降至0mA。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速回复。

    明白。

    另外一个问题是、在 CC 模式下、充电电流是否低于 ISET 电流(即 ISET 电流为60mA、但根据电源性能等、实际充电电流为40mA)、10h 计时器是否已延长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当适配器无法支持已编程的 ISET 电流并且您看到充电电流较低时、此 IN-DPM 功能有效。 在这种模式下、定时器扩展了2倍、是的。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    明白。

    我想再次确认一件事。

    当器件处于5deg 等低温条件下时、实际充电电流不会设置编程的 ISET 电流(实际上是编程的 ISET 电流的一半)。 在这种情况下、定时器是否也扩展了2倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安全计时器不会进入半充电区。

    BR、

    Nick