This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530-G1:是否设置电量监测计以控制充电器? GG_CHGRCTL_EN 不需要?

Guru**** 2553970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000894/bq27530-g1-setting-the-fuel-gauge-to-control-charger-gg_chgrctl_en-not-required

器件型号:BQ27530-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

我的黄金文件将 Charger Options 设置为 CMD_NOT _REQ (Charger Options 设置为3C)。 我的理解是、闪存中的此设置意味着我不必向电量监测计写入 GG_CHGRCTL_ENABLE 命令来指示它控制充电器。 我的理解是、电量监测计将自动设置为控制充电器 、因为我已将 Charger Options 设置为 CMD_NOT _REQ。

问题1)我对上述内容的理解是否正确? 我是否遗漏了任何内容?  

 在 Charger Options 已经被设定为 CMD_NOT _REQ 后、我将电量监测计连接到 bqStudio。 我注意到 GG_CHGRCTL_ENABLE 位为低电平。 问题:

问题2) GG_CHGRCTL_ENABLE 位是否为标志、以指示已告知电量监测计控制充电器?  

问题3)是否有任何标志或状态位来指示电量监测计正在控制充电器、 同时充电器选项设置为 CMD_NOT _REQ?

感谢你的帮助。 如果您需要我提供的更多信息、以便能够回答这些问题、请告诉我。  

最棒的  
Karen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karen、

    1) 1)这是一个真语句、您无需启用/禁用此寄存器集的充电器。

    2) 2)在 Flags 寄存器中、位10将告诉您监测计何时控制充电器。  

    3) 3)不幸的是、该位被置位时没有指示状态。 假设主机系统在设计上知道配置。

    谢谢、

    Eric Vos