This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:查看原理图

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999684/lv2862-review-the-schematics

器件型号:LV2862

您好、Sirs、

我的客户使用了 LV2862X、设计规格为 Vin_max=57V、Vout=3.3V、I0ut=300mA。 原理图如下所示。

他们从最终客户那里获得了 LV2862X、并进行根本原因分析。

当输入电压的状态低于7V 时、为什么输出电压的状态不稳定、如下图所示。 (黄色为 Vin、绿色为 Vout)

是否需要修改原理图? 或哪个引脚功能已失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您还可以发送 SW 节点的波形吗? 您能否在波形中同时包含 SW 节点和 VOUT? 您还能将时间刻度扩展到大约20ms/div 吗?

    此测试期间的环境温度是多少?

    此外、您能否共享布局?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我已有很多天没有收到回复。 我希望这意味着你已经解决了这个问题。

    我将关闭此帖子、但如果您有疑问、您仍可以回复。

    谢谢、Jason