This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:变频器过热

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999031/lmr23630-overheating-convertor

器件型号:LMR23630

您好!

这是我第一次受到过热降压转换器的影响。

13V 电压轨仅由具有速度控制功能的1.8Anom 风扇加载(我知道这不是一个理想的设置、而是应用所需的设置)、以及用于13V PWM 升压的 MOSFET。 IC 的散热焊盘连接 到2层 PCB 的接地端、我通过 WEBENCH 并 使用笔和纸张对各种组件进行了分频、使其非常安全、一切看起来都很好。 总而言之、IC 应该能够处理这个负载。

我该如何解决此问题? 这是已知问题吗?  

感谢您的帮助!

KR、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    您的工作条件是什么(VIN、VOUT、IOUT、环境温度)?

    您能否共享此设计的原理图和布局?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您仍对此设计有疑问、请告诉我。  

    我将关闭此帖子、但如果您有其他问题、您仍可以回复。

    此致、Jason