This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:需要有关充电器输入路径的更多详细信息

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001883/bq25730-need-more-details-of-charger-input-path

器件型号:BQ25730

您好,  

我正在寻找具有以下要求的电池充电器:  

  1. 电池数量:1.

  2. 电池电压:4.2V 至4.35V

  3. 电池容量:10,000mAH。

  4. 最小专用 电池  充电电流: 5A

  5. 双 输入充电路径 支持 :1. 直流插孔(壁式适配器) 和2.  USB Type C

  6. USB PD 3.0控制器 :可以是支持 USB Type C 的独立芯片 (例如:TPS25750)  

  7.  电池充电器(壁式适配器或 USB Type C)的输入电流 : 8A

  8. 系统负载电流:6A-8A ,电压: 3.6V 至4.5V   

  9. 电池化学:锂离子和锂聚合物

请告诉我们  

1. BQ25713或 BQ25730可以满足上述要求?  

2.如何将 壁式适配器(固定直流)和 USB Type C 充电器电源连接到  BQ25713或 BQ25730 ?

此致

PSG_4