This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:适用于平板电脑10英寸平板电脑应用的双输入电池充电器设计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25713, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001208/bq25792-design-of-dual-input-battery-charger-for-tablet-10-inch-tablet-application

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25730

您好,

我计划在平板电脑应用中使用 BQ25792双输入电池充电器。 总系统负载大约为15W,电池为 单节(典型 值为3.7V)锂离子电池 ,容量 为10000mAh。

系统负载电压必须介于3.5V 至4.2V 之间(电池电量不足/电池电量耗尽时 VSYS =3.5V、 电池充满时 VSYS =4.2V)

我想在   电源路径输入  VAC2处将墙上适配器与直流插孔连接。 请告诉我们,  

  BQ25792 的电源路径输入  VAC2 可通过墙上适配器支持的最大功率是多少?  

2.  BQ25792在      电源路径输入  VAC2上是否可以支持5V/5A 和12V/5A?  

3.  系统  负载为15W 且电池 容量为10000mAh 时、BQ25792 AVC2输入端壁式适配器的建议电压和电流额定值是多少? ?  

此致

PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSG_4、您好!

    由 VAC1或 VAC2线路感应并由 ACDRVx FET 驱动器控制的多路复用器输入通过外部 FET 为 VBUS 供电。  从 VAC1和 VAC2到 VBUS 的最大输入电流为3.3A、最大输入电压为24V。  如果只有12V 电压可用,则最大输入功率为12V*3.3A =39.6W。 没问题。

    但是、对于 BQ25792和1S 电池充电至4.2V、建议的最大输出电流为5V、从而提供21W 的最大输出功率。  因此、4.2V 时15W 的系统负载为3.6A。  只留下5A-3.6A=1.4A 的电流为电池充电。  10Ah/1.4A = 7小时(加上更多的锥形充电时间)为电池充电。  这是可以接受的吗?   

    如果不是、您可能会考虑使用具有 外部 FET 的降压控制 器(BQ25713或 BQ25730系列)、该降压控制器可以利用所有5A 输入电流并提供更多输出功率、从而缩短充电时间。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Jeff。  

    我从上述回复中了解到 BQ25792  的最大建议输出电流为5A。 因此、对于充电  至4.2V 的1S、最大输出功率为21W 、这不足以支持15W 和10Ah 电池。 我认为、当电池电压 Vbat < Vsys 时、慢速充电会更糟。 在这种情况下,系统负载电流=15W/3.5V =4.2A。 在这种情况下,电池永远不会充电。  

    请告诉我 :

    上述任何 高电流充电器  BQ25713或 BQ25730具有双电流输入路径?  

    2.如何将 壁式适配器(固定直流)和 USB Type C 充电器电源连接到  BQ25713或 BQ25730 ?

    此致

    PSG_4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSG_4、您好!

    我将把这一点交给为这些产品提供支持的同事。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述任何 高电流充电器  BQ25713或 BQ25730具有双电流输入路径?  

    BQ25713/730上无双路路径。  

    2.如何将 壁式适配器(固定直流)和 USB Type C 充电器电源连接到  BQ25713或 BQ25730 ?

    您可以使用外部 ORing 器件。