请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF6233 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、
你(们)好
我正在考虑 TMS320F28379D 的 ADC 基准电压。
根据 TMS320F28379D 的技术参考手册、有以下图表。
有人提到它需要运算放大器。
REF6233是否包含该运算放大器?
此致
Naoki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在考虑 TMS320F28379D 的 ADC 基准电压。
根据 TMS320F28379D 的技术参考手册、有以下图表。
有人提到它需要运算放大器。
REF6233是否包含该运算放大器?
此致
Naoki
您好、Naoki、
REF6233确实包含"运算放大器"部分、但请记住、如果您有一个为多个输入提供电压基准的单个 REF6233、可能会遇到问题。 这就是您在所提供的图表中看到每个输入一个运算放大器的原因。
换句话说、如果您在 TMS320F28379D 上的单个电压基准输入上使用 REF6233、则应该可以。 如果您在 TMS320F28379D 上的4个电压基准输入上使用单个 REF6233 (每个输入都没有运算放大器缓冲器)、则可能会遇到问题。
Tony