This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:将 PWM 输入用作闪存控制

Guru**** 2602775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001587/tps61196-using-pwm-inputs-as-a-flash-control

器件型号:TPS61196

您好!

数据表 显示"PWM 频率范围为90Hz 至22kHz"、但我希望使用 PWM 输入作为 LED 阵列的快速开关。 我希望在摄像头曝光期间启用 LED、然后禁用它们。 看起来我可以使用 TPS61196执行此操作、但我希望得到确认。

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否希望使用 PWM 引脚对一个通道进行简单的使能控制? 是的、可以通过器件实现。 由于 PWM 检测电路需要最短的时间来对输入进行采样、因此导通时间需要大于10us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    它将同时用于所有6个通道、但是的、只是一个简单的使能控制。 感谢您的确认。