This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500OWR:我们在12S 配置中管理外部 MOSFET 时遇到问题。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999277/bq77915-bq7791500owr-we-have-problems-managing-external-mosfets-in-12s-configuration

器件型号:BQ77915

我们完全根据数据表组装电路。 但外部晶体管无法正常工作。 引脚2处的2.95V 是否正常? t 数据表值应为2.5V。  但我们无法获得这样的价值。 在正常范围内可以考虑使用什么电压?  如果第12个引脚通过1兆欧姆接地、则会对 BQ7791500PWR 的运行进行标准化。 但无论是在数据表中还是在论坛上、都没有这样的建议。  这是否可以被视为问题的解决方案、或者我们是否在某处错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    您能否发布原理图图片? 数据表 AVDD 显示的范围介于2.1和3.6V 之间、但典型值应约为2.5V。 数据表的第10.2节介绍了一个详细的设计示例、其中包括您提到的1M 电阻器。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matt、 我将原理图附在信函中。 有几个问题。 我们在这些电平之间实现连接的效果如何? 上部、中部和下部 BQ 方案必须共同管理外部 MOSFET。  MΩ 确保电路正常运行、我们必须在每个电平上使用这个1k Ω 电阻器?  在每个级别连接4节电池的正确程度如何? 也许更正确的方法是在顶部连接5、在中间连接4、在底部连接3?e2e.ti.com/.../BMS_5F00_12S_5F00_8S_5F00_08052021.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    我查看了原理图、它看起来基本上是正确的。 在每个级别使用4节电池应该是可以的。 我确实注意到了以下几点:

    - VDD 和 AVDD 上的电容应为1uF。 这些引脚上的原理图显示0.1uF。

    -我认为底部器件上的 OCDP 电阻值应该更高。 该器件已预先配置、因此用户无法为 EEPROM 配置延迟选项。  

    -顶部和中间器件(R37、R65)的负载检测电阻应为1M。 我将查看此应用报告中的示例: https://www.ti.com/lit/an/slua906a/slua906a.pdf 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Matt!
    感谢您的建议。 我们已根据这些器件和文档 slua906a 完全重建了器件。 不幸的是,这种做法只能部分帮助。 放电现在可以正常工作。 但我们还无法学习如何打开电荷 MOSFET。
    我想澄清几点:
    - BQ7791500如何检测是否存在充电模式?
    什么(什么保护)可以阻止电荷?
    -充电开始是否有阈值电压(充电器电压与电池剩余电压之间的差异)?
    -水平是否相互平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Stanislav、

    POR 之后、器件会假定存在过压故障、因此在所有电池电压低于 OV 阈值减去迟滞之前不会启用 CHG FET。 所有电池电压是否都低于该值?

    数据表中的表9-5显示了控制 CHG 和 DSG FET 的保护措施。