This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:反馈环路连接请参见

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000961/tps7a8300-feedback-loop-connection-consult

器件型号:TPS7A8300

大家好、

客户想与我们联系、了解 TPS7A8300的反馈引脚是否可以连接在磁珠后面? 请在这里帮助我们、谢谢。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    您是否使用磁珠作为 PG 引脚连接的上拉电阻器?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    否、我是说 SNS 引脚与磁珠后面的负载相连? 可以吗?

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    铁氧体磁珠的额定频率是多少? 根据该频率和 LDO 的带宽、您可以使用它。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    很抱歉,我不是很理解你的意见。 您能否进一步解释铁氧体磁珠频率与 LDO 带宽之间的关系? 谢谢。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、  

    在选择铁氧体磁珠时、您需要考虑几个因素、  
    电压下降
    2.可以建模为电感器和电容器、但不像低通滤波器-它们会抑制非常窄的频带以实现噪声抑制。 根据铁氧体磁珠的额定值和可能存在的任何负载瞬态、铁氧体磁珠可能会影响 LDO 的响应时间。  

    -这也意味着器件可能变得不稳定。  

    3.铁氧体磁珠会将它们过滤为热量的噪声消散。 根据负载电流、噪声频率和外壳、这可能会增加 LDO 周围的环境温度并影响性能。  

    考虑到所有这些点、建议不要在反馈环路上连接铁氧体磁珠。  

    最棒的

    Juliette