你(们)好
我有一个 Toshiba Satellite Pro A30-C-270无法使用 BQ24780S 充电控制器芯片进行充电、有人能帮我吗? 笔记本电脑在未连接电源的情况下使用电池工作、在电源上使用电池时使用电池、并在主电源和电池连接时使用橙色充电指示灯。 当我单击窗口中的电池图标时、它会显示45%和55分钟、直到充满电、但%不会增加。
我按照 您管上的建议删除并重新安装了 ACPI 投诉,但它仍然相同,因此我在考虑硬件
这是我到目前为止检查的结果
已用已知良好的电池更换-不高兴
电池电压@ 14.6v 时、在两个 MOSFET 之后的电感器上没有电池8.5v
两个 MOSFET 都具有良好的二极管模式读数
20.2欧姆的输出电流感应电阻器良好测量
充电控制器上的电压读数为
引脚1:18.7v
引脚2:18.7v
引脚3:18.86v
引脚4:19.17v
引脚5:3.25v
引脚6:2.7V
针脚7:0v
引脚8:0V
松9:0.62
引脚10:0V
引脚11:3.20v
引脚12:3.20v
引脚13:0V
引脚14:0.4v
引脚15:0V
引脚16:0.5V
引脚17:14.6v
引脚18:14.6v
引脚19:14.6v
引脚20:14.6v
引脚21:1.09v
引脚22:GND
引脚23:0V
引脚24:6.04v
引脚25:14.33v
引脚26:14.47v
针脚27:14.6v
引脚28:19.10v
充电器电压19.28v。 电池电压14.6v
我在这个问题上发表了一篇文章、有人建议我更换充电控制器 IC BQ24780S 和我现在具有的2个开关 MOSFET、但故障仍然不变
任何线索/帮助都将被接受
此致 David