This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:Toshiba Satellite Pro A30不充电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000770/bq24780s-toshiba-satellite-pro-a30-does-not-charge

器件型号:BQ24780S

你(们)好
我有一个 Toshiba Satellite Pro A30-C-270无法使用 BQ24780S 充电控制器芯片进行充电、有人能帮我吗? 笔记本电脑在未连接电源的情况下使用电池工作、在电源上使用电池时使用电池、并在主电源和电池连接时使用橙色充电指示灯。 当我单击窗口中的电池图标时、它会显示45%和55分钟、直到充满电、但%不会增加。
我按照 您管上的建议删除并重新安装了 ACPI 投诉,但它仍然相同,因此我在考虑硬件

这是我到目前为止检查的结果

已用已知良好的电池更换-不高兴
电池电压@ 14.6v 时、在两个 MOSFET 之后的电感器上没有电池8.5v
两个 MOSFET 都具有良好的二极管模式读数
20.2欧姆的输出电流感应电阻器良好测量
充电控制器上的电压读数为

引脚1:18.7v
引脚2:18.7v
引脚3:18.86v
引脚4:19.17v
引脚5:3.25v
引脚6:2.7V
针脚7:0v
引脚8:0V
松9:0.62
引脚10:0V
引脚11:3.20v
引脚12:3.20v
引脚13:0V
引脚14:0.4v
引脚15:0V
引脚16:0.5V
引脚17:14.6v
引脚18:14.6v
引脚19:14.6v
引脚20:14.6v
引脚21:1.09v
引脚22:GND
引脚23:0V
引脚24:6.04v
引脚25:14.33v
引脚26:14.47v
针脚27:14.6v
引脚28:19.10v

充电器电压19.28v。   电池电压14.6v


我在这个问题上发表了一篇文章、有人建议我更换充电控制器 IC BQ24780S 和我现在具有的2个开关 MOSFET、但故障仍然不变

任何线索/帮助都将被接受

此致 David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    BQ25780S 是主机控制型充电器。 它需要适当的寄存器设置、例如 ChargeCurrent()和 ChargeVoltage()。 您能否提供寄存器设置、SW 和主电压波形?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     

    数据表的第7.3.3节列出了启用充电必须满足的条件。 除了 Eric 请求的信息之外、 如果我们可以看到原理图中的 BQ24780S 充电器部分、那将会有所帮助。

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢回来、很遗憾、此型号笔记本电脑的电路板原理图不可用、因此难以诊断

    K.此 致  

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我明白了。 遗憾的是、我们需要更多信息来进行调试、例如原理图、寄存器设置和波形。 您是否能够联系笔记本电脑制造商寻求支持?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现在我发现了故障、第一个 MOSFET 短路、替换为新的、现在充电正常  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

     

    感谢您的更新。 我很高兴问题得到解决。

     

    此致、

    Angelo