This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353DQPR

Guru**** 2503765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999861/tps53353-tps53353dqpr

器件型号:TPS53353

各位专家、您好!

我们从您的 Arrow 购买了器件型号:TPS53353DQPR DC;2103。 在 IQC 期间、检查结果显示随机物品上有严重的划痕。

您能否告知这些标记是否来自正常生产流程、是否可以安全使用? 请参见随附的。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-_2D00_-TPS53353DQPR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    划痕看起来很肤浅、我的预期是、只要正确焊接零件、零件就可以安全使用。 您是否想与我分享您观察到这些临时标记的器件数量以及购买的总数量的相关数据?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、这些是在2500件的卷带上随机拾取的3pc n 1pc。 在引脚上覆盖较宽的情况下、划痕较深且严重。

    我们将继续进行可焊性测试。 您能否告知此类刮擦标记在生产过程中是如何出现的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    请允许我提请制造/产品团队注意这一点、我将查看是否有更深入的解释、以了解生产中可能导致这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、我们进行了可焊性测试、一切顺利。 但是如果你听到了你的人工制造团队关于划痕的消息、请保持我的最新状态。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我很高兴听到可焊性测试进展顺利。 我就划痕的可能性与团队进行了跟进、他们不确定发生这种情况的确切原因。 在注塑或测试过程中可能会发生这种情况、这是由于在有利于创建划痕的环境中处理设备所致。 我已经告知团队、我们一定会考虑在未来的器件上避免这种情况。

    此致、

    阿尔茨