主题中讨论的其他部件:BQ25883、GPCCHEM
您好!
我目前使用的是 BQ25883充电器+ BQ28Z610-R1电量监测计、其中2节18650锂离子电池采用2S1P 配置、因为我的主电路需要至少6V 的电压。 但是,我的18650型假电池出了问题,现在很难找到松下、索尼、三星、LG 等品牌的电池。 即使我找到了他们、我怎么知道他们不是假的? 我看过 YouTube 视频、有人展示了2块 Panasonic NCR18650B 电池、1块假电池和1块原装电池、它们看起来是一样的。
因此、我想问几个关于它的问题:
1) 1)对于 使用 BQ25883 + BQ28Z610-R1的电路板、18650是否是一个不错的选择(或最佳选择)? 这些电池可能主要用于闪光灯。
2) 2)是否有购买电池的好地方? Digikey / Mouser/Arrow 的选择非常小、几乎没有18650。
3) 3)对于18650、我已经为受保护型号的电池设计了使用电池座的电路板。 但是、不受保护的版本看起来更常见。 是否需要考虑? 改为不受保护的电池座?
感谢你的帮助。
ED