This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22948:TJ 最大值

Guru**** 2512575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001793/tps22948-tj-max

器件型号:TPS22948

大家好、  

您能否共享  TPS22948DCKR 的 Tj Max 以支持进行中的设计?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    结温在内部受到限制、因此我们不对其进行规格说明。 相反、我们更喜欢使用最高125°C 的环境温度。

    任何推荐的用例都应处于该最高环境温度范围内。

    仅供设计参考、假设流经器件的最大电流为130mA、则可以使用热公式 Tj-Ta/R_t、j、a = P_diss、其中 P_diss 为 I^2 * R_on 计算直流结温。

    谢谢、

    Shreyas