This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:BQ25619输出电压纹波

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630250, BQ25619
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000183/bq25619-bq25619-output-voltage-ripple

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件:TPS630250

尊敬的团队:

我们的客户  遵循 EVB 原理图、但电压会产生大约500mV 的大纹波。

您能指导我们如何检查它吗?

非常感谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    您能否共享原理图和布局? 我们需要了解如何进行进一步的调试。

    它们用于测量的是什么类型的示波器探头?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    感谢您的大力支持!

    下面的原理图和布局供您参考。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    看起来纹波频率非常低、您是否在测试期间连接了系统? 这可能是由于系统负载而不是充电器造成的。 这不是来自开关纹波。 您是否还可以捕获电池电流/电压以及总线电流/电压的波形?

    我可以看到、布局和原理图看起来不错。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的大力支持!

    客户有如下问题:

     为什么 TPS25619需要消耗这么大的电流来保持波形平滑?

    (波形)  

    无负载:TPS25619具有15Hz 纹波

              TPS630250 ->完美

     

    2.33 Ω 电阻器负载:120mA  

             TPS25619具有15Hz 纹波

              TPS630250 完美

    3.10 Ω 负载:420mA

           TPS25619完美

           TPS630250完美

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    您能否共享寄存器设置和系统规格(输入电压、输入电流、充电电流)? 您是否正在测量 BAT 引脚系统上的纹波?

    此外、为了澄清一下、您还想了解 bq25619吗? 我不会熟悉 TPS 芯片组。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的支持!

    我已与我们的客户进行了以下检查:

    1.他们不设置寄存器。

    2.他们没有连接电池,并且检查 来自 Vout 的电压。

     您能否帮助您了解为什么 TPS25619需要消耗这么大的电流来保持波形平滑?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    那么、它们使用所有默认寄存器值吗?

    在测试过程中、它们不连接电池、或者测量结果不在电池上? 他们是否看到 VSYS 上的电压纹波? 您能否共享 VBUS、VSYS、VBAT 和 VSYS 的示波器捕获?

    此致、

    Wyatt Keller