This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A\UCC256402\UCC28740是否可以使用 GaN?

Guru**** 2506715 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC256402, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001685/ucc28019a-can-ucc28019a-ucc256402-ucc28740-use-gan

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件: UCC256402UCC28740

您好!

我的客户想知道下面的 IC 是否可以使用 GaN 以及什么是合适的器件?

PFC:UCC28019A (200-500W)

LLC:UCC256402 (~500W)

反激式:UCC28740 (~30W)

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    UCC28019A 和 UCC256402可以使用 GaN、TI 的 LMG3410是合适的 GaN 器件。

    TI 没有适合使用 UCC28740提供30W 功率的 GaN 器件。

    云生