This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:(紧急):DEVSLP

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L, TPS25940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001094/tps25940-urgent-devslp

器件型号:TPS25940
主题中讨论的其他器件:TPS25942L

大家好、

我的客户正在使用 TPS25942L、并考虑使用 TPS25940L 来替代它。

 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987319/tps25940-devslp?tisearch=e2e-sitesearch 的情况也是如此

1. 当 DEVSLP-Pin 打开时 、DevSleep 模式是激活还是禁用?

2. TPS25940L 是否在 TPS25942L 之后发布? 两个器件是否采用相同的流程规则并由同一工厂制造? 这两种器件的设计是否相同?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    感谢您与我们联系。  

    1) 1) 1)当 DEVSLP-Pin 断开时 、DevSleep 模式是激活还是禁用? Avishek: 将禁用 DEVSLP 模式。   µA、DEVSLP 引脚有一个1k Ω 的内部下拉电阻接地。  

    2) 2) TPS25940L 是否在 TPS25942L 之后发布? 两个器件是否采用相同的流程规则并由同一工厂制造? 这两种器件的设计是否相同? Avishek:TPS25940L 和 TPS25942L 来自同一个芯片。 在最终测试期间使用 OTP 选择独特的功能。  

    DMODE 是接地、浮动还是用于现有客户 TPS25942L PCB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的快速回复。 我知道。

    DMODE 在现有客户 TPS25942L PCB 中浮动。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    感谢您分享信息。 没关系。 请继续使用 TPS25940x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    我还有其他问题。

    TPS25942的数据表包含"9.3.5反向电流保护"的说明、但 TPS25940的数据表没有说明。 TPS25942和 TPS25940的反向电流保护功能是否相同?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

     TPS25942和 TPS25940的反向电流阻断功能相同。