This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:启动引脚 MR 有问题

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998514/tps386596-problem-startup-pin-mr

器件型号:TPS386596

您好!

我的 TPS386596有问题。 我将其与 TMS320F28377DPTPT 搭配使用、当我启动电源时、我会看到一个奇怪的现象。 控制 MRN 的引脚为高电平、我的复位1n 为低 电平、这是因为我的电源误差产生了延迟(设置我的电源的时间足以让 TPS 检测到它为错误)。 在延迟传递后、我的引脚复位1将重新进入高电平状态(~5ms)。 但是出于某些原因、在引脚复位1恢复为高电平后、控制 MRN 的引脚将被置为低电平状态(不使用 TMS)。 您是否知道为什么 会发生这种现象?

我尝试在没有 TMS 的情况下使用上拉电阻隔离 MRN 引脚、并且我从 TMS 监控了单独驱动 MRN 引脚和 MRN 引脚的引脚、我没有看到这个问题。

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    在启动期间、什么是控制/MR 引脚?   /MR 引脚是一个输入引脚、 此引脚有一个到 VDD 的内部100K Ω 上拉电阻器。  /MR 不应变为低电平、除非提供给 TPS386596的 VDD 轨变为低电平或某些外部信号影响/MR 引脚。  您是否有我可以查看的原理图?

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、  

    您的问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我没有收到您的任何反馈。  我假设问题已解决。  我要关闭线程。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我的回答有延迟。 我的问题似乎已经解决了,我有一个外部上拉的 MR,没有它,我看不到我的问题。 我不知道为什么这解决了我的问题、因为我的电源似乎没有任何问题。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢您的更新。  很高兴知道您的问题已得到解决。  如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!