This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:了解校准值 ccOffset、boardOffset 和 ccGain

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000814/bq34110-understanding-calibration-values-ccoffset-boardoffset-and-ccgain

器件型号:BQ34110

大家好、我已经多次阅读了 TRM 第5节有关校准的内容、但我仍然对 ccOffset、boardOffset 和 ccGain 的值有一些了解。 我们的系统具有27m Ω 分流电阻器并使用镍氢电池(10-14节电池串)。 为了检查合理性、我想对照某些限制检查 ccOffset、boardOffset 和 ccGain 值。 对于电流校准、我们使用1A 的建议电流。 这些值的结果为:

  • ccOffset -1406mA
  • 电路板偏移-12uA
  • ccGain:0.1629

我已经在 TRM 中重新计算了相应的等式:ccGain =电流/(avgRawCurrent -(ccOffset + boardOffset)/ 16)以获得 avgRAWCurrent。

  1. 首先、ccOffset 和 baordOffset 的所有单位都不同(mA 与 uA)。 在使用上面的等式之前、我是否必须将板偏移除以1000? 我不能相信这一点、因为这样我们就可以安全地跳过 boardOffset -器件会太小。
  2. 为什么我获得这么大的 ccOffset 值、这个值意味着什么?
  3. 从您的角度来看、是否需要验证三个校准值、或者我们是否可以接受其中的任何值?
  4. 我已经了解到、我们可以使用平均数据作为黄金样本、以避免对每个生产的器件进行校准。 该过程如何(因此将数据保存为黄金映像并将该映像复制到其他器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    校准完成后、除非校准后读数不正确、否则无需分析这些值。 如果您在校准值中没有看到太多变化、则计算校准值平均值的通常过程可以节省时间。 您只需将最终平均值上传到用于编程所有设置和导出文件黄金映像的量表。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的回答。 不幸的是、我仍然无法正确理解背后发生的情况。 因此、基本上我的问题1和2仍然没有得到澄清。 感谢您的任何帮助。

    附加:

    1)根据 TRM 中的表4-5 (数据闪存表)、默认 CC 增益为0.47095。 该值是如何推导出来的? 我想分流电阻值为10m Ω。

    2) 2) CC 偏移设置为默认值-1432mA。 与上述问题相同。 该默认值是如何推导出来的?

    提前非常感谢!

    此致 Andreas