This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:从修订版本 A (2019年9月)更改为修订版本 B

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001604/tps3840-q1-changes-from-revision-a-september-2019-to-revision-b

器件型号:TPS3840-Q1

您好的支持团队、
我对 SNVSBA1B 的修订历史记录有疑问。

以下更改无法在修订版 A 和修订版 B 中确认


它是从原始版本改为修订版本 A 吗?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    修订历史记录详细说明了对数据表所做的更改。  对于 TPS3840-Q1、数据表进行了多个修订。  您能不能澄清一下问题是什么?  您提供的图片中列出了从修订版 A 到修订版 B 对数据表的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、
    感谢你的答复。

    从 A 到 B、未找到所附图中显示的更改。
    但是、它似乎在原始值和 A 之间发生了变化
    作为后续步骤、是否缺少从原始修订版本 B 修订版本历史记录中写入的修订历史记录?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    查看我们的记录、 A 到 B 的更改是应用部分2和器件比较部分5中的超链接。  如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、
    感谢您的支持。

    正确的修订历史记录是否如下所示?

    将修订版本 A (2019年9月)更改为修订版本 B
     -第1页:在应用程序的第2节中添加了超链接
     -第3页:将器件比较表的第5节替换为器件命名法图例
     -第7页:在时序要求的第7.6节中添加了注释(3)

    从原始版本(2019年4月)更改为修订版本 A
     -通篇将"预告信息"更改为"量产数据发布"
     -第18页:将复位延时时间的最小值从80μs μ s 改为50μs μ s
     -第18页:更改了方程式3和4
     -第18页:添加了描述电容器更多详细信息的段落
     第18页:添加了公式5和6
     -第23页:删除了不相关的应用设计

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    你是对的。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  如果没有、请关闭螺纹。  谢谢!