This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:LMR36503可调版本最大输出电压?

Guru**** 2534620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001425/lmr36503-lmr36503-adjustable-version-max-output-voltage

器件型号:LMR36503

 LMR36503RFRPER (可调)是否可应用于48V 输入电压(稳压至32V 输出电压)?

为什么 webench Vout max 限制为24V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为这是软件限制、我们不会在 wenBench 仿真和测试结果之间实现效率和环路相关性。 我看不到它无法配置为32V 和48V 输入、您可以使用 PSpice 模型来仿真电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的回复、但遗憾的是我们的 Cadence PSpice 版本为16.6。

    因此、请帮我使用"snvmc45.zip"在 我预期的 Vin=48V、VOUT=32V、Iout=0.3A 下运行 PSpice。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅原理图和仿真结果、fsw=400kHz L=200uH,Co=15uF