This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:确定红外激光驱动器 IC

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000147/tps92200-figuring-out-ir-laser-driver-ic

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件:TPS54200

您好!

我正在研发一款医疗成像设备、该设备利用红外激光二极管技术来照亮患者诊断区域、然后使用单色摄像机来捕获照明表面、以进行数据采集和图像处理。

为了为上述激光二极管供电、我计划使用恒定电流降压转换器
红外激光二极管的规格

我使用 TPS54200作为 IR 激光二极管驱动器、但它似乎不起作用。  
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989069/tps54200evm-818-led-does-not-turn-on-beyond-66-18-duty-cycle


因此、我计划使用 TPS92200作为替代产品。

那么、我的问题是、TPS92200是否  适合、或者是否有其他 IC 比 TPS92200更适合。

TPS92200 将通过 USB 以5V 的电压供电。 我 还将使用 IC 的调光功能、特别是我希望在模拟调光模式下驱动 IR 激光二极管。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    是的、TPS92200是一种合适的替代方案。 TPS92200D1和 TPS92200D2都支持模拟调光、但调光输入信号不同。 此外、TPS92200D2具有更高的模拟调光比(100:1)。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92200 在任何地方均无库存?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    TPS92200D2似乎缺货、但 TPS92200D1可用。

    BR、

    Robin