This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:LMR36503RFRPER 高空载电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000927/lmr36503-lmr36503rfrper-high-no-load-current

器件型号:LMR36503
主题中讨论的其他器件:LMR36506

大家好、我将 IC LMR36503RFRPER (可调版本)用于节能应用。 但空载输入电流如此之高、大约为7mA。 输入电压为15V、输出电压为3.3V。 我的电路遵循以下准则。 请帮帮我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原因它是 FPWM vesrion,它将在无负载条件下消耗更高的电流,您可以尝试使用 PFM 模型版本。 您可能需要 使用 LMR36506 PFM 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助。 对于 LMR36506,3.3V 输出 PFM 版本似乎不再可用,对吧? 也许我认为我的电路不需要寻找一些不同类型的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以选择 LMR36506。