This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:瞬态设计

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000486/tps54a20-transient-design

器件型号:TPS54A20
主题中讨论的其他器件: PMP15008

您能否为使用 TPS54A20的控制环路设计提供参考设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品文件夹包含参考设计。  

    www.ti.com/.../TPS54A20

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、感谢您的快速回答。 我检查所有文档、找不到控制环路设计的应用手册。 最后、我要做的是 PMP15008测试报告。 它 µs 了该参考设计在5A 负载阶跃和1A/μ s 压摆率下满足输出电压偏差规格的要求时、偏差在输出电压的±2%以内。

    如何设计控制环路以满足这些规格? 在控制设计中、客户还应该注意什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制环路是专有的、在公共论坛中未进行讨论。

    客户遵循数据表中的设计过程或使用 webench 来确定外部组件。  

    webench 或 pspice 仿真可验证性能。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否提供有关带宽、相补角等设计的任何指导?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我正在搜索具有小信号模型和 simplis 模型的工程师 、并将与您回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知。 感谢您的支持