This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:无有效充电终止

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ24715, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000527/bq40z50-r2-no-valid-charge-termination

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ24715BQ40Z50

尊敬的专家:

我正在设计一个电池管理系统、该系统基于 BQ40Z50-R2作为电池监控器、BQ24715作为智能充电器。 系统中没有 EC、只有监视器和充电器、它们通过 SMBus 广播进行通信。 我的电池是3S5P NCR18650B。 充电正常、除非无法正确端接。

根据 NCR18650B 数据表、我将终止电流设置为325mA (65x5 mA)。 然而、当 CV 阶段的电流降至大约700mA 时、充电会突然停止。 不触发保护或标志。 电路板温度不高。 BQ40Z50也没有特定的广播可以告诉充电器停止。 看门狗超时未过期。

不知道其他地方。 下面随附了充电日志和 gg.csv 文件。

此致、

Michael

e2e.ti.com/.../3s5p_5F00_new.gg.csve2e.ti.com/.../3s5p_5F00_VCT_5F00_problem.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否获得了正确的 Chem ID 并运行了学习周期? 测量仪表参数有点偏。

    此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伯拉罕

    我确信我具有合适的 ChemID、因为同一电池用于不同的项目、并按计划工作。 遗憾的是、由于无法正确充电、我无法运行学习周期。

    您能不能说监测计参数有什么问题? 也许有一种方法可以重置它们?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    RSOC 值为99%、但 ASOC 为38%、某些 DOD 值未正确更新。 您可以将默认 SREC 上传到监测计、配置参数并再次执行学习周期。

    此致、
    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Abraham!

    这真的很有帮助。

    此致、

    Michael Korolev