主题中讨论的其他器件: BQ24715、 BQ40Z50
尊敬的专家:
我正在设计一个电池管理系统、该系统基于 BQ40Z50-R2作为电池监控器、BQ24715作为智能充电器。 系统中没有 EC、只有监视器和充电器、它们通过 SMBus 广播进行通信。 我的电池是3S5P NCR18650B。 充电正常、除非无法正确端接。
根据 NCR18650B 数据表、我将终止电流设置为325mA (65x5 mA)。 然而、当 CV 阶段的电流降至大约700mA 时、充电会突然停止。 不触发保护或标志。 电路板温度不高。 BQ40Z50也没有特定的广播可以告诉充电器停止。 看门狗超时未过期。
不知道其他地方。 下面随附了充电日志和 gg.csv 文件。
此致、
Michael
e2e.ti.com/.../3s5p_5F00_new.gg.csve2e.ti.com/.../3s5p_5F00_VCT_5F00_problem.log