This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:LM5033在 COMP 引脚<<1.5V 或>>3.5V 时未指定/异常行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001469/lm5033-lm5033-unspecified-anomalous-behavior-with-comp-pin-1-5v-or-3-5v

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件: LM358B

我的应用程序涉及两个独立的电源交替打开和关闭(即、当一个打开、另一个关闭)。 关断状态由 SS 接地产生。 如果我有一个运算放大器跟随器将 COMP 引脚驱动至 GND、则 COMP 引脚会在 LM5033处于关闭状态(即输出关闭)时进入 GND。 但是、如果 LM5033打开、则似乎存在一个内部(到 IC)有源上拉至~0.73V。

我尚未关闭完整 PS 的反馈环路。 它是一个可编程的~12kV PS、因此我尝试在首次启动时谨慎操作。

因此、到目前为止、我仅在 COMP 引脚被驱动(通过 LM358B 运算放大器跟随器)至~0V 或~4.5V 时运行。 这两种电压均远远超出~1.5V 至~3.5V 的有源占空比调节范围。 但是、当我在前面所述的乒乓或 SAW 模式下运行时、我在两个推挽输出(即 FET 栅极驱动器)上看不到 PWM 仅在 SS 为5V 时开启、而在 SS 为0V 时关闭。 如果 COMP 介于1.5V 和3.5V 之间,也许一切都能如预期的那样正常工作--我还没有尝试过,无论是在开环配置还是在闭环配置中(即通过完成我的整个 PS 电路)。

有人能告诉我、为什么我看到与输出和 SS 引脚上的电压相关的意外行为? 我看不到数据表中的任何内容反映或解释了这种行为。 此外、COMP 上处于导通状态的视在有源上拉电阻似乎违反了 COMP 引脚上短路电流的规范(最大值为1.5mA)、因为必须大于40mA 才能过驱动 LM358B 运算放大器输出级、这正是我观察到的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    SS 在 COMP 上占主导地位。 换言之、如果 SS 被拉低、 则无论您如何通过运算放大器缓冲器操作 COMP、都将关闭。 此外、我不确定您计划在两个转换器之间切换的速度有多快、但如果您从外部拉低 SS、则应等待 SS 电容器充满电(完成整个 SS 周期、直到 VSS~5V)、直到您可以在外部操作 COMP。

    此致、

    Steve M