This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:DCDC1输出电压问题。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001012/tps65023-dcdc1-output-voltage-issue

器件型号:TPS65023
主题中讨论的其他器件: TPS650250

您好!

我们在 TPS65023上使用所有3个 DCDC 转换器、如下所示:

电源电压= 5V

----------------------

DCDC1 =应为1.2V、但为2.0V

DCDC2 = 1.8V

DCDC3 = 3.3V

我们将使用电阻分压器来设置所需的输出。 它适用于 DCDC2/3、但不适用于 DCDC1。

DCDC1始终处于2.0V。 我们甚至将 DEFDCDC1设置为 GND、该 GND 应将输出默认为1.2V、但保持在2.0V

´s 板上没有2.0V 的其他电源、因此不太可能出现短路或其他问题。

那么、问题是... 为什么 DCDC1 2.0V?

编辑1:DCDC1在 DEFDCDC1上具有1V 阈值,该阈值应该是0.6,像 DCDC2和3?

编辑2:我们读出 I2C 寄存器、芯片报告所有电压都处于调节范围内、实际上并非如此。
此外,寄存器地址“0x05”位6 (允许内核 ADJ)设置为“0”,但默认值为“1”... 我们从未在这里设置任何位...

编辑3:测量加电行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中环广场

    如果内核 ADJ 位已设为0、当 DEFDCDC1拉至 GND 时、PMIC 将不会默认为 DCDC1的1.2V。 输出电压可能"处于调节范围内"、具体取决于 I2C 寄存器中设置的值、当0x05的位6设置为0时、PMIC 将参考该值。 我建议对 DCDC1的 I2C 设置进行重新编程或将内核 ADJ 位复位为1以解决此问题。

    最棒的
    Emily  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    我们已经尝试了。 DCDC1上的电压根本不会改变。 它始终在2.0V 的范围内...

    如果我们使用上述分压器、您有没有解释说明为什么 DCDC1调节到1.0V 阈值而不是0.6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议? 在这个问题上真的很困住了……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中环广场

    此问题在我们的 EVM 上不可重现、并且似乎与器件无关、因为 TPS650250已经参与设计工作了一段时间。 我建议探测 SW 和周围组件、以确定系统中是否连接了其他组件(是否精确连接2.0V)。 数据表 EVM 用户指南 为 PMIC 的附加组件提供了在指定条件下运行的建议。 如果在子系统中、则逐个卸下组件或断开连接是一个好的开始位置。  

    最棒的
    Emily