主题中讨论的其他器件: TPS650250
您好!
我们在 TPS65023上使用所有3个 DCDC 转换器、如下所示:
电源电压= 5V
----------------------
DCDC1 =应为1.2V、但为2.0V
DCDC2 = 1.8V
DCDC3 = 3.3V
我们将使用电阻分压器来设置所需的输出。 它适用于 DCDC2/3、但不适用于 DCDC1。
DCDC1始终处于2.0V。 我们甚至将 DEFDCDC1设置为 GND、该 GND 应将输出默认为1.2V、但保持在2.0V
´s 板上没有2.0V 的其他电源、因此不太可能出现短路或其他问题。

那么、问题是... 为什么 DCDC1 2.0V?
编辑1:DCDC1在 DEFDCDC1上具有1V 阈值,该阈值应该是0.6,像 DCDC2和3?
编辑2:我们读出 I2C 寄存器、芯片报告所有电压都处于调节范围内、实际上并非如此。
此外,寄存器地址“0x05”位6 (允许内核 ADJ)设置为“0”,但默认值为“1”... 我们从未在这里设置任何位...
编辑3:测量加电行为