This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730EVM:Battery Management Studio bqStudio 1.3.101中不提供适用于 BQ25730EVM 的 BQ25730充电器

Guru**** 2812605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25730, BQ25730EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001225/bq25730evm-the-bq25730-charger-for-my-bq25730evm-is-not-available-in-the-battery-management-studio-bqstudio-1-3-101

器件型号:BQ25730EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25730EV2400

我刚刚解锁了 BQ25730EVM 评估模式并安装 了最新的 Battery Management Studio bqStudio 1.3.101版本、但未列出 BQ25730芯片。 如何找到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    这是文件。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999085/bq25730evm-bqz-file 

    要使用该文件、请将文件放在 BQ Studio 的"config"文件夹中。 遵循以下路径(或类似路径、具体取决于 BQ Studio 的安装位置):

    C:-> ti ->"BatteryManagementStudio"->"config"。 现在重新启动 BQ Studio、您应该会看到此选项。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Pengzhao、 您解决了我的问题。

    但是、    为了能够看到 Charger_1_00-bq2573x.bqz、一旦您从支持的目标中选择了"充电器"选项、在打开 BQ Studio 之前、请务必将文件重命名为 Charger_1_00-bq2573x.bqz、而不是5187.Charger_1_00-bq2573x.bqz、5187 否则、只有在您从该初始菜单中选择"All"选项时、它才会被列出。

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰。

    当我能够从菜单中选择 Charger_1_00-bq2573x.bqz 并打开下一个窗口后、 然后、我按照 BQ25730EVM 文档中的步骤操作、其中更新模式应更改为手动并选择 TGT 地址 D6 (B )、但按下按钮 Read Register (读取寄存器)后、会触发错误器件 ACK 错误-请参阅下面的屏幕截图。 我使用的 EV2400是全新的、在我的 Windows 10 64位笔记本电脑中被检测为标准 HID (人机接口设备)、因此不需要驱动程序。 EV2400的3个 LED 灯亮起、I2C 电缆 已正确连接。 可能出了什么问题?

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    此时、应该能够与 EVM 进行通信、这是相当直接的。 您是否连接了合适的输入电源或电池?

    另一件要尝试的事情是:

    1.关闭 EVM 并断开 EV2400与 EVM 和计算机的连接。 关闭 BQstudio
    2.将 EV2400连接到 EVM。
    3.为 EVM 加电(电池或 Vbus)
    4.将 EV2400连接 至计算机。
    5.打开 BQstudio 并重试。 使用默认设置(更新模式=立即)并尝试再次读取寄存器。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彭赞浩。 它现在正在工作。

    问题是我没有读取指令、连接到了错误的端口(我刚刚查看了 EVM 模块指南的图2-1、误将其连接到 SMB 端口1、而不是 I2C 端口2)。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    很高兴听到这个消息。

    祝你一切顺利。

    此致、

    彭召