This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV740P:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV713P-Q1, TLV733P-Q1, TPS784-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001489/tlv740p-searching-ti-solution

器件型号:TLV740P
主题中讨论的其他器件:TLV713P-Q1TLV733P-Q1TPS784-Q1

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有一款产品可以与"S-19252A18H-N4T1U4"竞争?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我们在 SC82封装中没有汽车 LDO、但我们确实有多个选项与 SOT23封装中的 S-19252匹配良好。  

      TLV713P-Q1 TLV733P-Q1 TPS784-Q1
    AEC Q100标准 是的 是的 是的
    输出选项 固定输出 固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.3. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5. 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.4. 1.4. 1.65
    输出电压(最大值)(V) 3.3. 3.3. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 1 1 1.2.
    固定输出选项(V) 1、1.2、1.8、2.5、3.3 1、1.1、1.2、1.5、1.8、 2.5、2.8、3、3.3 0.8、1.2、1.5、1.7、1.8、 2.5、2.8、2.9、3、3.3、 5.
    使能 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 无电容、陶瓷 无电容、陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 17. 28. 45.
    噪声(uVrms) 55 120 30
    精度(%) 1.5 1.4. 1.5
    VDO (典型值)(mV) 230 125. 200
    Iq (典型值)(mA) 0.05 0.034. 0.033
    热阻 θJA (°C/W) 249. 93 171.
    最小封装面积(mm2) 4.64 4. 4.64
    封装类型 SOT-23 SOT-23、WSON SON、SOT-23