This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:低输入电压和满载条件下的示波器分析

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001282/lm5021-scope-analysis-at-low-vin-and-full-load

器件型号:LM5021

大家好、

我的客户在2软件正向设计中使用 LM5021-2、输出为24V@200W。 下面是 VIN 较低且满载时的输出电压和 VSW 示波器、看起来占空比是振荡的。 导致这种情况的原因是什么? 由于在正向拓扑中、占空比不会超过50%、因此不应存在次谐波振荡。 客户已测试负载瞬态电压过冲和下冲看起来正常、这表明稳定性良好。  

在下面的示波器中、红色是输出电压、紫色是 VSW、绿色是变压器电流、黄色是 Vgs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    如果看不到原理图、则表明输出似乎在振荡、这表明存在控制环路稳定性问题。 尽管测得的直流输出波形看起来稳定、甚至可能对大信号瞬变做出良好响应、但这可能是因为 LC 时间常量比振荡时间常量更趋精确、但应考虑栅极驱动波形。 它的振幅由电容较小的 VCC 决定、更敏感地显示不稳定导致的振荡。 尝试测量 VCC 电压而不是 VOUT、您将更清楚地看到振荡。 此外、在调试控制环路问题时、我们应该查看 COMP 和 CS。 首先、确保进入控制器的 CS 经过适当滤波、看起来良好、没有前缘尖峰? 然后、一个快速测试是在补偿器反馈中添加一个大电容器(~100nF)、并查看振荡是否被移除。 直流调节和瞬态响应不会很好、但在稳态条件下、环路将强制保持稳定。 我看到的另一个栅极驱动问题是缓慢上升沿、这表明串联栅极电阻非常大、栅极驱动拉电流较弱或 MOSFET Qg 较高? 我认为这些波形并不表示次谐波振荡、因为栅极驱动似乎会像"双脉冲"一样振荡

    此致、

    Steve M